This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, BQ76940EVM, EV2400, BQ78350-R1A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906620/bq78350-bq78350

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76940EVMEV2400

BQstudio 不与 BQ76940EVM 上的 BQ78350通信、我认为首先需要固件更新、但支持此操作的文件看起来损坏了 SLUC572A.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在新 EVM 上、即使固件不是最新版本、BQStudio 也应能够与 BQ78350通信。 您是否在 BAT+和 BAT-引脚上施加电压并按下引导按钮? 您是否将 EV2400 SMBus 输出连接到 EVM 上的 SMBus 端口? 电路板上是否安装了连接 GG_SCL、GG_SDA、GG_PWR 和 GG_ALERT 的跳线?

    此器件的最新固件位于以下位置: https://www.ti.com/lit/zip/sluc594 (版本1.04)

    BQ78350-R1A 预加载了最新固件、推荐用于新项目。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回答。 但是,目前还没有解决办法。 EVM 上的 BQ78350具有 FW 1.04、而 BQstudio 支持高达1.03。 我尝试将 BQstudio 升级到最新版本 V101、 但它崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 BQStudio 升级到最新版本肯定会有所帮助、因为较新版本将包含 FW 1.04。

    可能会尝试卸载 BQStudio、然后重新安装新版本。 确保将安装程序复制到您的硬盘、然后单击"Run as Administrator"(以管理员身份运行)。