This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569无照明

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953397/lp5569-lp5569-no-illumination

器件型号:LP5569

TI LP5569 LED 驱动器部件有问题,我想知道您是否可以提供帮助?

只需尝试使一个 LED 亮起:

我设置使能位并查看输入电流上升到我预期的值(数据表中为170uA)、我将 LED0电流设置为默认值、将 LED0 PWM 设置为100%、并将控制寄存器设置为0xA4 (由于我们具有外部 VCC、因此禁用电荷泵并打开 PWM 主覆盖)、 这些命令由 LP5569接收、数据传输的确认位为低电平(在 PicoScope 示波器上测量)。 但是、没有电流流过 LED。

此外、如果我尝试向2个"LED 控制引擎"寄存器写入任何命令、则电流将变为数据表中指定的最大值的两倍。 我想知道这是不是线索?

附件是我当前使用的设置的原理图。

我想让开发板进入来查看它是否是设置错误。 您认为这是一个很好的探索途径吗?

如果有任何帮助、我们将不胜感激、提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LWeth:

    请先尝试以下操作:

    加电

    将 FFh 写入地址42h

    将0100 0000写入地址00h

    0000 1100写入地址07h (不要选择 PWM 输入主器件衰减)

    将 FFh 写入地址16h

    将 AFH 写入地址22h

    如果有任何问题、请继续联系我。  

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    将 FF 写入地址0x42H 会实现什么、这不仅仅是发动机变量 A?

    我不得不购买 EVM 板并使用 EVM 软件来确保 I2C 命令正确。

    将更新结果。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LWeth:

    很抱歉我弄错了。

    将 FF 写入地址0x3Fh 以进行软件复位。

    继续连接、如果有任何更新、请重新打开这些问题"确定"~

    最恰当的考虑

    徐美奈