This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:使用 LMR36006降压转换器作为负输入至负输出升压

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953561/lmr36006-using-lmr36006-buck-as-negative-input-to-negative-output-boost

器件型号:LMR36006

尊敬的 TI 及其可能关注的人员。
我正在尝试在 PSpice 上以稳态瞬态模式对您在您的站点上提供的 LMR36006 (降压同步)模型进行仿真。 在正电压下、在正常配置下(如数据表中所示)、工作正常。 我尝试将其用作负输入升压至负输出电压、如附件中的原理图所示。 我无法使其正常工作、PSPICE 模型似乎不喜欢用于 VHDL 控制的"负接地电压"、并且它停止开关、即使拓扑看起来不错。 我尝试了每种配置、使用肖特基二极管、但不使用。 在 LTSPICE 上、具有类似降压转换器的相同配置工作正常、但在 PSpice TI 上则不工作。 同样、在同一配置中只使用一个 N-MOS、电感器和二极管进行正常仿真也可以、问题出在转换器块中。
可以帮帮我吗? 这是不是配置问题不适合应用、还是我对模型不喜欢负值(小于0V、因为它在内部逻辑中只看到逻辑0-1)?
或者、我是否必须以不同的方式处理灌浆? 还是必须反转反馈?

谢谢、
我希望您能帮我、我对此感到非常疯狂、
码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pier、

    我注意到您的 VIN 和 EN 引脚在上面的原理图中接地、这将禁用器件。

    请参阅我在下面粘贴的应用报告、了解有关反向降压/升压配置的更多信息、因为这将在您当前的用例中有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf

    如果您继续遇到仿真问题、请发布对此主题的回复、我们将从此处开始。

    谢谢、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    感谢你的答复。

    VIN 和 EN 接地、因为它是"更正的侧"。 输入电压为-16V (遗憾的是、我不需要您建议的反相降压)、它位于工业 L4的右侧。

    如果我只仿真无源器件、而只仿真带有自举的高侧 N-MOS、 则可以正常工作、并且我在-16V 电压下获得-40V 电压。 问题似乎是您所在地区的 LMR36006或其他降压转换器型号不喜欢接地作为"更正"的电压。

    我为您提供了一些参考、以了解我所说的内容。

    e2e.ti.com/.../Positive-Buck-Regulator-Makes-Negative-Boost-DC_5F00_DC-Converter-_5F00_-Analogue-Devices.pdfe2e.ti.com/.../Positive-Buck-Regulator-Makes-Negative-Boost-DC_5F00_DC-Converter-_5F00_-Texas.pdf

    感谢你能抽出时间、

    皮埃尔波洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔波洛、您好!

    很抱歉、我最初误解了我、我以为您正在尝试模拟 IBB。

    我将把这个线程重新分配给 PSPICE 建模组、以确认这是否确实与这个不接受负输入电压的降压模型有关。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔波洛、您好!

    您是否曾尝试为此器件修改反相降压/升压稳态模型?

    它应位于  用于下载同相降压稳态模型的同一文件夹中。 该模型配置为输出负电压、因此不会出现负接地电压或类似问题。

    我将在我的结尾处尝试对此进行修改、并在11月9日结束时返回一些仿真结果。

    同时、请随时尝试在您的终端修改此值、并告诉我这是否允许您获得-32V 输出。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    我刚刚尝试过、但它的行为似乎是一样的。 文件夹中的 IBB 无论如何都是正电源、这就是我认为具有负接地的原因。 我将仿真粘贴到这里。

    我还在尝试使用 TPS54561QDPRRQ1、该器件只有高侧 N-MOS、因此需要使用外部二极管、但其行为相同:鱼 st 巨大的负尖峰峰值、然后 SW 停止开关、输出在电容器放电时变为零。

    我在您的现场尝试了不同的型号、其他降压转换器始终具有 N-MOS 高侧、但结果始终相同。 或者我在身体上出错、或者消极的理由不被认可。

    谢谢、

    皮埃尔波洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔波洛、您好!

    在这个特定的应用中、我还遇到了一些问题、使 LMR36006模型能够正常工作。 我正在与建模组合作、以达到此目的、并将在本周结束前为您提供更新。 感谢您耐心等待 我们解决此问题。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的哈里森:

    感谢你的帮助。 我借此机会在现场报告您的许多降压模型的问题(至少是我尝试过的所有模型、同步和异步、N-MOS 高侧)、因此、如果有解决方案、您也可以为他人解决、如果它能为您提供帮助的话。 无论如何、我正在确定输入/输出滤波器的大小、同时开环架构运行良好、我只需要闭环模型来验证控制环路稳定性和带宽。

    再次感谢您的帮助、

    此致

    皮埃尔波洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔波洛、您好!

    感谢您提请我们注意此问题、我们正在积极研究此问题、并将在我们有此问题时在本论坛发布解决方案。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔波洛、您好!

    在与建模团队合作后、我们相信我们已经找到了适用于此特定器件的解决方案、但我需要在我的末尾对其进行仿真

    如果您与我分享您想要仿真的内容、我可以以 Power Point 格式模拟和分享结果。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    感谢您能很快回来。 我想仿真在-35V 总线上以25kHz BW 并联50mA 直流负载和100-150mA 交流负载时的稳态响应(因此、在-15V 输入电压下具有700欧姆的帕拉尔电阻和100-150mA 的 I_STEP 电阻)、并从-15V 输入电压"升压"。 之后、我必须检查电压调节(%)并将其与 LDO 进行比较、以确定是否需要在之后使用 LDO 来在线路调节上实现小于1mV 的纹波、 如果我放置一些输出滤波器并在其后面添加降压反馈、则一切都是可控的、从而降低 CL 响应的速度。 我可以使用 GND 和-15V IN 输入。

    我希望我没有解释得太糟糕。

    谢谢、

    Pierpolo Granello

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔波洛、您好!

    谢谢、我认为您的解释非常好、只需查看以下摘要即可:

    • VIN=-15V
    • Vout=-36V
    • 700 Ω 负载与100mA 至150mA I_PULSE 并联
    • 您需要小于1mV 的输出电压纹波
    • 如果无法"正常"实现1mV 输出纹波、则插入另一个 LC 输出滤波器、并将 FB 连接到负载

    请告诉我上述信息是否正确、我可以为您进行仿真。

    谢谢、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    是的、太完美了。 图中的 L4也是33uH、以10uF 的输出电压结束。 L=10uH 的输出滤波器、具有4x150uF 电解电容+ 10x1uF 陶瓷电容。

    仿真完成后、您会告诉我我如何自行完成、或者您如何解决、因为我需要更改某些内容并进行其他测试?

    谢谢、

    Pierpolo Granello

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔波洛、您好!

    感谢您的进一步澄清、这将使事情变得更简单。

    我们可以离线讨论解决方案以及仿真结果、在这里给我发送电子邮件、我将结束此主题:

    h-overturf@ti.com

    谢谢、

    Harrison Overrurf