This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:强制恒压输出模式

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905488/tps92518hv-forced-constant-voltage-output-mode

器件型号:TPS92518HV

您好!

是否有办法将 TPS92518HV 置于恒压输出模式?

例如:将器件设置为最大1安培、并使输出电压最高达到最大电压(在我们的案例中、为57.5伏减去输出 N 沟道 MOSFET 上的压降)

如果是、需要更改哪些寄存器才能发生这种情况?

谢谢!
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    没有方法可以将其设置为恒定电压输出。 我不确定这是否是您想要的。  这是一个电流源、因此它将为负载提供电流、在本例中为1A。  输出电压由连接的负载决定。  如果负载允许电压接近 Vin、它将开始下降、因为这是一个降压转换器。

    您到底需要什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我将关闭此消息、因为我们将通过电子邮件进行通信。