This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76901-HT:输出电流曲线

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS76901-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906685/tps76901-ht-output-current-profile

器件型号:TPS76901-HT

您好!

我对 TPS76901-HT 器件的输出电流有疑问。  我知道最大额定电流为100mA、但 DS 显示、在210°C 时、电流限制为505mA。  您是否有关于负载电流从100mA 增加到500mA 时输出电压变化的任何信息?  我假设电压折返、但想知道电压的行为方式(尤其是在200mA-300mA 之间)。

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    TPS7692-HT 具有我们称为砖墙式电流限制的功能。 当接合时、VOUT 将下降、器件上的电压将增加、这将导致热关断。 我们没有描述超出建议限值的行为、但作为负载电流的函数对 VOUT 的影响可能会增加:

    电流限制的设置旨在在输出端发生异常事件时保护 LDO。 不建议在100mA 额定电流之外运行。 这不是一个非常精确的阈值、因此它可以在200-300mA 之间啮合。  

    我希望这能回答你的问题。