请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS76901-HT 您好!
我对 TPS76901-HT 器件的输出电流有疑问。 我知道最大额定电流为100mA、但 DS 显示、在210°C 时、电流限制为505mA。 您是否有关于负载电流从100mA 增加到500mA 时输出电压变化的任何信息? 我假设电压折返、但想知道电压的行为方式(尤其是在200mA-300mA 之间)。
谢谢、
Brandon