This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:I2C 时序说明

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905737/bq27z561-i2c-timing-clarification

器件型号:BQ27Z561

您好!

通常、I2C 上升时间时序以30%/70%为单位、但在数据表中以10%/90%为单位。

——请您说明原因,并给出与30%/ 70%对应的上升时间。

非常感谢!

B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     I2C 总线 规范最初由飞利浦定义。  bq27z561是一款 I2C 兼容器件、应满足 i2c 总线 规范。  我想数据表中提到的测试条件"10%至90%"或"90%至10%"可能是一个拼写错误。  让我与其他团队核实一下。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    感谢离线解释、10%至90%与内部1.8V 电源电压相关。
    我将关闭该案例。

    谢谢。

    B.R M.A.M