This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5209:低压降说明

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5209, LM317M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906649/tl5209-clarification-on-low-drop-out

器件型号:TL5209
主题中讨论的其他器件: LM317M

您好!

我们在设计中使用"TL5209DR"、下面是设计  

1.Vin = 9V

2.Vout =预期5V@500mA

3.Cout =10uF、0.1uF

4.Cin = 1uF、0.1uF

5.CBYP = 470pF

6.R1 = 100K、R2 = 300K

请确认上述设计是否符合我们对5V 输出电压@0.5A 的要求。 数据表中提到、500mA 时的最小压差为500mV。我们提供9V 的输入电压、预期的输出电压为5V、输入和输出电压之间还有4V 的余量。如果系统在满负载(500mA)下运行、则预期会是什么 输出电压。它是5V 恒定电压还是4.5V 电压(需要考虑压降?)。请阐明如何考虑压降?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    只有当 VIN 接近5.6至5.6V 时、压降才是一个问题。

    您在这里的更大关注点是热性能。 TL5209的 TJA 为116.1C/W 因此,输入电压为9V,输出电压为5V,电流为500mA 时,功率耗散为(9-5)*0.5或2W。 裸片结温将上升至 TJ=TA+TJA*W、在本例中为 TJ=25C+116.1C/W*2W=257.2C

    LM317M 等器件 在此应用中可能更好。 在 SOT-223封装中、TJA 为60.2C/W、而在 TO-220封装中、TJA 为34.8C/W

    因此、对于 SOT-223封装、TJ 为25+2*60.2或145.4C

    TO-220 TJ 为25+2*34.8或94.6C

    此外、LM317M 具有内置热保护。

    我希望这有助于回答您的问题。