This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:占空比

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TPS61089, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955643/lm2621-duty-cycle

器件型号:LM2621
主题中讨论的其他器件: TPS61089TPS61372



我们的客户正在考虑在以下条件下使用 LM2621。

输入:2.7V-4.2V (锂电池)
输出:6V-12V/20A-400mA

然而、当在输入电压为2.7V 至4.2V 且输出电流为400mA 的情况下使用 WEBENCH 进行仿真时、当输出电压为7V 或更高时、会显示"Calculated Duty cycle exceeds limit"、
无法执行仿真。

数据表中指定了占空比、但我想知道如何计算 LM2621中的占空比。

2.我还认为 LM2621不能与上述规格一同使用、
因此、我认为 TPS61089更好。 在上述条件下、我可以将其与 TPS61089搭配使用吗? (如果您有其他好设备、请告诉我。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    当输出电压高达12V 时、LM2621没有足够的电流能力来满足此应用。

    TPS61372、TPS61089应适合具有足够开关电流限制规格的应用。