This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715-Q1:反向电流保护

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906543/tps715-q1-reverse-current-protection

器件型号:TPS715-Q1

您好、专家:

我在 datasteet 中找到以下描述。

"TPS715xx-Q1 PMOS 导通晶体管具有内置的背二极管、可在输入电压降至输出电压以下时(例如、在断电期间)传导反向电流。 电流从输出端传导至输入端、不受内部限制。"

您能详细介绍一下内置反向二极管和反向电流保护吗? BTW、当电流从输出端传导到输入端时、我认为连接到 VIN 的其他器件可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    防止反向电流的常见方法是添加一个与 VIN 串联的二极管。  

    上面的注释是、如果可能存在从 VOUT 到 VIN 的大电流、建议在 VOUT 到 VIN 之间放置一个肖特基二极管、以便电流流过肖特基二极管、而不是 LDO>中的寄生二极管。

    以下是两者的示例:

    我希望这有助于澄清您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    防止反向电流的常见方法是添加一个与 VIN 串联的二极管。  

    上面的注释是、如果可能存在从 VOUT 到 VIN 的大电流、建议在 VOUT 到 VIN 之间放置一个肖特基二极管、以便电流流过肖特基二极管、而不是 LDO>中的寄生二极管。

    以下是两者的示例:

    我希望这有助于澄清您的问题。