This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:LMR36510有疑问?

Guru**** 2892780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955718/lmr36510-lmr36510-questions

器件型号:LMR36510

您好、先生、

请帮助回答以下问题? 谢谢。

  1. LMR36510FADDAR 和 LMR36510ADDAR 之间的差值是多少?
  2. 请帮助查看下面的原理图。 另外、我们测量到 PG 引脚为低电平、对吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    LMR36510FADDAR 在强制 PWM 模式下运行、而 LMR36510ADDAR 在自动模式下运行、允许在轻负载下进行 PFM。 如果轻负载 效率是一个大问题、则考虑 LMR36510ADDAR、但如果最大程度地减小输出电压纹波是一个大问题、则 LMR36510FADDAR 是一个大问题。

    如果要使用 PG 引脚、则连接到 PG 引脚的电阻器 R40应具有较大的限流值。 建议使用10kOhm 电阻器。

    当输出正确调节时、PG 引脚应具有高电平、当输出未正确调节时应具有低电平、但仅当通过 限流电阻器连接到合适的电压电源时。

    如果您计划使用 PG 引脚、 请将 R40替换为10kOhm、则应将12V0_REG_TO_5V_EN 网络连接到 Vcc、并应直接从 PG 引脚读取用作使能信号的逻辑信号。

    如果对上述解释有任何疑问,请告诉我。

    此致、

    Harrison Overrurf