This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:适用于 NCR18650B 电池的 BQ27742-G1套件?

Guru**** 1797760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906521/bq27742-g1-bq27742-g1-suitabel-for-ncr18650b-cell

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!  

我有一位客户需要关于电池电量监测计的建议。 应用程序是手持活检设备。 我建议他使用  BQ27742-G1。 当需要具有小尺寸的电量监测计时、我们最适合的器件是什么。 MCU 是一款来自 Kinetics 系列的 NXP 处理器、因此 I2C 作为 COM 接口是可以的。  它是单节电池应用、客户使用的 是 Panasonic NCR18650B 电池。  

谢谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    我建议他们检查 GPCCHEM 的 ChemID 匹配情况。

    如果他们需要一个小的脚点、我们有一个 bq27421、如果电流阈值不超过2.5安培、那么它具有一个集成感应电阻器。

    我们还有一个 bq27621、这是一种基于电压的监测计。