This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:5V 输出电压

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954494/ucc28742-5v-output-voltage

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件:UCC28782

大家好、TI 团队、

我希望 Simplis 仿真在5V 输出下工作。 我使用了数据表和 Excel 表格进行计算。 但输出电压仍为20V。

 www.ti.com/.../sluj001

请帮我设置正确的参数吗?

此致

Emanuel Lemnitze2e.ti.com/.../1682.UCC28782-Excel-Design-Calculator-RevA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    我按原样运行了仿真、但我看不到输出电压跳至20V 的任何情况。 它调节至5V。 您何时看到20V 输出?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    那么、您是否使用了 Simplis 仿真中 exle 表中的参数? 您可以向我发送 Simplis 文件吗? 这是我的、输出仍然是20V。

    此致、

    Emanuel Lemnitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 Simplis simulation.e2e.ti.com/.../UCC28782_5F00_NA1P0_5F00_SIMPLIS_5F00_TRANS_5F00_Vout_5F00_5V_5F00_neu.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很想知道、在没有 Simplis Simulation 的情况下、您会如何看到它调节到5V。 我的问题是、要获得5V 输出电压、我需要更改什么。

    此致、

    Emanuel Lemnitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    我将原始帖子中的链接错误地视为您的仿真。 现在、我了解到该链路不是您的仿真、而是不同的控制器模型。 UCC28782 simplis 模型为输出电容设置了初始电压条件、有助于加快仿真时间。 当我运行您的仿真模型时、输出电容被初始化为18V、控制器未进行开关、因为从其角度来看、输出电压已经超过了其调节点。  

    此致、

    本·洛夫