This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:电源管理论坛

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, CSD18543Q3A, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905255/tps43060-power-management-forum

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: CSD18543Q3ATPS43061

您好!

我开发了一个电路、使用 TPS43060将输入从12V 升压到30V (我确实使用了 TI WebBench)。

问题在于器件不会产生开关频率、因此无法驱动两个 FET (CSD18543Q3A)的栅极。 我已经构建了三个不同的电路进行比较、但它们具有相同的问题:无开关频率。 我还遵循了评估板的配置、但没有区别、PGOOD 引脚上有7.5V 电压。

问题的根源是什么?

提前感谢。

此致、

筝义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请与我们分享您的原理图和 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回答。

    随附的是电路图和 PCB 轮廓。 所有连接如电路板上的图所示。 我是否应该在引脚1上看到时钟信号、在栅极驱动器引脚上看到开关信号?

    从 TI WebBench 生成的原始电路。 但我可以看到、它与评估板的电路没有太大差异。

    谢谢、此致、

    筝义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您与我们分享原理图。 从原理图中、我发现 EN 引脚断开、无连接。 EN 引脚用于使 IC 正常工作。 应将其拉高至 Vin 以使 TPS43060开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的支持。

    由于参考了 TI 网站上的原始设计以及器件的数据表(在[第3页]上)、我未连接 EN 引脚:"

    具有内部上拉电流源的使能引脚。 悬空此引脚将启用 IC。 拉至1.2V 以下以进入低电平
    当前待机模式。 拉至0.4V 以下进入关断模式。 EN 引脚可用于实现可调节
    使用两个电阻器的 UVLO。" 我会尝试并告诉您。

    谢谢、此致、

    筝义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    很幸运、我已将12V 连接到引脚15 (EN)、但没有任何变化。 我认为 EN 引脚具有内部上拉电阻、因此我们可以在无需控制时将其保持断开状态。

    无论您如何设置组件值、必须以不同的频率提供时钟或开关信号? 我们还可以尝试其他什么?

    谢谢、此致、

    筝义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、筝义、

    请将源布局文件发送给我。 TPS43060对布局有一点敏感。 请告诉我您使用了哪种布局工具? AD、Cadnece... 其他内容、以便我可以在相关工具中打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了节省时间、请同时参考 TPS43061 EVM 板。  另请参阅数据表上的布局指南和布局示例以进行检查。

    我将在收到您的文件后检查您的布局文件。

    顺便说一下、您的最大负载电流是多少以及您选择了哪种引导二极管。 您能否与我们分享自举二极管的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我已经订购了 EVM 板。 我是否能找到导致问题的原因。

    升压二极管是 CDBW46-G ( 建议使用 TI WebBench 生成的原理图中的肖特基100V 150mA)。 从原理图中可以看到、我已尝试将所有内容与 WebBench 生成的原理图完全保持一致。

    谢谢、此致、

    筝义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    明天我将检查 CDBW46-G 的规格(通常对于自举二极管、由于泄漏电流较大、不建议使用肖特基二极管)。 我今天很忙。