This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ36002:高输入纹波运行

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ36002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955652/lmz36002-high-input-ripple-operation

器件型号:LMZ36002

在空间是一个问题的应用中、大电容器是一个重要的问题。 整流交流电压的纹波取决于平滑处理电容器电容。 因此、我想问的是、高纹波输入电压是否会给 LMZ360020降压模块带来任何问题。

我仿真了一个整流器电路、该电路从变压器整流24VAC。 我添加了单个470uF 电容器和10W 负载(具有5V、2A 输出的 LMZ360020)。 从26到34V、纹波大约为8V。 这在 LMZ36002的工作区域内、如果它是平滑的直流、则不会造成任何问题。

LMZ6002是否存在与所述输入有关的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    该输入电压纹波处于模块的额定输入电压范围内、因此不会造成任何问题。

    就输入电容器额定值而言、

    • 确保输入电容器的额定电压足够大、以确保34Vin 条件下不会发生显著的降额。 检查电容器数据表中的直流偏置与电容间的关系图、以确保满足这一要求
    • 流经输入电容器组的交流 RMS 电流将随输入电压的变化而变化。 最坏情况下、通过输入电容器组的交流 rms 电流为~0.8Arms、因此只要所选输入电容器的额定电流之和大于此值、您就可以正常工作

    有关为降压转换器选择输入电容器的更多信息、请查看以下文章:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt670/slyt670.pdf 

    此致、

    Harrison Overrurf