This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776:启动不可靠、偶尔会产生不正确的输出[权变措施]

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906381/lm2776-lm2776-unreliable-startup-occasionally-produces-incorrect-output-workaround

器件型号:LM2776

新冠疫情的调试延迟足以锁定该线程、并希望发布最终导致该工作的内容。

建议 的 TPS60400 无法为我的应用提供足够的电流、因此我确定要使该 LM2776正常工作。

通过实验、我们发现小电阻(4欧姆、可能也会更小)足以使器件每次正常启动、 我考虑使用簧片继电器通过 Vin 上的4欧姆电阻器为其加电、然后在器件运行时将4欧姆电阻器短接以消除压降。 这可能已经奏效、但我偶然发现的另一个问题是使用更长的导线为整个项目供电、这也解决了这个问题。 使用更长的导线使我能够保持当前的 PCB 设计、并且比增加的电阻器开关复杂性更便宜、因此这正是我所做的。

Tl;DR 从3英尺 USB 电缆切换到15英尺 USB 电缆、现在工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您的更新。

    您还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是这样。 继续操作、锁定此线程。 或者、如果可以将我的帖子添加到上一个主题、则删除此主题。

    谢谢!