This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:无论交流电源连接如何、均可通过电池提供电源电流

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955319/bq24610-supply-current-by-battery-regardless-of-connection-of-ac-power-supply

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ24800

您好 Exptert。

我正在考虑 BQ24610和 BQ24800。
然后、我对上述器件有疑问。

由于最大限度减小了交流适配器的尺寸、因此无论交流电源的连接如何、我都希望为负载提供电流。
换言之、交流适配器的电源仅用于电池充电。

我认为 BQ24610可以通过输入电流限制和系统电源选择器功能实现上述行为。
此外、BQ24800还可以通过混合动力升压功能实现这一点。
但我对上述假设没有信心。

那么、您能否告诉我您对两个器件是否都能实现预期行为的看法?


我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

      在您的设计中、您将拥有适配器、电池和外部系统负载? 然而、适配器无法提供充电电流和系统负载?

    这不是很好的设计实现。 BQ24610具有输入电流限制功能、但它会将系统负载优先于充电电流。 因此、如果达到输入电流限值、则充电电流将降低为 SYS 负载供电、但 BQ24610无法支持补充模式、即电池和适配器都为系统负载供电。  

    当输入电流超过输入电流限制时、BQ24800混合升压功能处于活动状态、但您不打算保持此模式以实现恒定运行。 这是因为电池将持续放电以补充系统负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的快速回复。
    我了解到 BQ24610无法同时导通交流 FET 和 BATFET。
    至于 BQ24800可以支持这种情况、但您不建议这样做、因为这会导致电池放电。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

     在混合升压中、电池将放电以同时为系统负载供电。 如果您的电池和适配器都需要支持系统负载、那么您的电池将永远不会充电、并且只会放电。 BQ24800混合升压模式用于提供峰值系统负载(通常在笔记本电脑应用中、CPU 峰值功率在快照期间可能超过输入电源电流)。