This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:为超级电容器充电

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24130, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955522/bq24130-charging-to-supercapacitors

器件型号:BQ24130
主题中讨论的其他器件: BQ33100

您好、E2E、

我们的客户计划为与 BQ24130串联的三个超级电容器充电。

1;这种用法是否合适?
2;TI 预计会出现什么问题?
3;您可以建议使用什么平衡电路(或器件)为三个串联超级电容器充电?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    这是该器件的适当用法

    2.您通常可以按照图2操作。 数据表中的典型超级电容器充电应用原理图、但请注意、您的3S 应用需要更改 R12。 假设超级电容器为2.7/节、R12应为196千欧姆。

    3.电池充电器团队不提供任何具有集成电池平衡功能的充电器来进行超级电容器充电,您将需要如下应用报告所示的外部解决方案。 此应用报告非常旧、因此我建议与相应的团队一起发布后续帖子、以查看他们是否有更新的解决方案可用。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    实际上、我找到了一个更好的超级电容器电池平衡资源。 查看以下应用报告、并考虑使用 BQ33100满足您的电池平衡需求。

    此致、

    Ricardo