This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:bq24075T 问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955715/bq24075t-bq24075t-questions

器件型号:BQ24075T

您好、先生、

 您可以按以下方式帮助解决 bq24075T 原理图问题吗? 谢谢。

VIN:VBUS_CHG (5V)、来自 USB

VBAT:560mA、1C 锂离子聚合物电池、典型值 3.7V 最大值4.2V

输入电流设置:600mA

输出电流设置:556mA

问:

  1. EN2通过10千欧连接到 VBUS_CHG、这是否意味着来自 USB 的输入电流将由 ILIM 控制?
  2. EN1通过100千欧连接到 GND、这是否合理?  
  3. SYSOFF 通过10千欧连接到 GND、如果我们不断开 VBAT、是否合理?
  4. 我们不会使用 OUT、CE 通过10千欧连接到 GND 是否正常?
  5. 对于 TMR 引脚、规格描述了"6.25小时快速充电安全计时器"、这意味着6.25小时? 我们能否使用其他电阻器值更改6.25小时(d/s 显示46.4K)
  6. 如果不使用 PGOOD 和 CHG、则需要连接到 GND 或悬空?是否能直接float Ω?
  7. 输入和输出电容器具有建议值?
  8. OUT 引脚未使用、通过10uF 将其连接到 GND、是否正常?
  9. TS 引脚、 VCOLD 和 VHOT 0.25和0.15是固定值?(如下图所示)

0和50度是固定值、还是客户可以更改?  

根据 NTC (10K、B 值3435) 0度和50度计算规格、如下公式所示、19.6K 和8.66K 是合理的?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    要回答您的问题:

    EN2通过10千欧连接到 VBUS_CHG、这是否意味着来自 USB 的输入电流将由 ILIM 控制? EN1通过100千欧连接到 GND、这是否合理?  

    是的、这会将器件配置为具有由 ILIM 电阻器设置的输入电流限制。 计算似乎已经完成并且是正确的。

    SYSOFF 通过10千欧连接到 GND、如果我们不断开 VBAT、是否合理?

    是的、没关系。 将 SYSOFF 拉至低电平将使电池保持与系统的连接、以实现正常运行

    我们不会使用 OUT、CE 通过10千欧连接到 GND 是否正常?

    在输出端需要有一个电容器。 如果需要减少组件数量、可以将 CE 引脚直接连接到 GND。

    对于 TMR 引脚、规格描述了"6.25小时快速充电安全计时器"、这意味着6.25小时? 我们能否使用其他电阻器值更改6.25小时(d/s 显示46.4K)

    是的、可以使用18kOhm 至72kOhm 范围内的电阻器对安全计时器进行编程。 数据表中的以下信息可用于对计时器进行编程。



    如果需要6.25小时的快速充电安全计时器、则计算出的电阻值为50k。 我将在我们的数据表中对此进行评论、以了解未来的变化。

    如果不使用 PGOOD 和 CHG、则需要连接到 GND 或悬空?是否能直接float Ω?

    将此引脚保持悬空应该是可以的。 如果我发现保持此悬空存在问题、我将进行检查和更新

    输入和输出电容器具有建议值?

    是的、对于输入、我们建议使用1uF 至10uF 范围内的电容器。 对于输出、我们建议使用4.7uF 至47uF 的电容器。

    查看原理图、我发现没有问题。

    OUT 引脚未使用、通过10uF 将其连接到 GND、是否正常?

    是的、如果不使用 OUT 引脚、则可以通过10uF 电容器将 OUT 引脚连接到 GND。

    TS 引脚、 VCOLD 和 VHOT 0.25和0.15是固定值?(如下图所示)

    是的、这些阈值是固定的。

    0和50度是固定值还是客户可以更改?

    可以通过添加电阻器来更改该值、如下所示:

    根据 NTC 和所需的温度、NTC 计算 器可用于计算推荐的 R6和 R7电阻器。

    看起来 NTC 计算器已经完成。

    原理图审阅

    一切看起来都很好。 我已经仔细检查了原理图上显示的电阻器计算值,如果需要6.25小时,则只有 TMR 计算值可能不正确。