This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:像在 TIDA-050039中一样、将 TPS61xxx 用于太阳能收集装置?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TIDA-050039, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906201/tps61089-using-tps61xxx-for-solar-harvester-like-in-tida-050039

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TIDA-050039TPS61099

团队、

我已经看到在 TIDA-050039中使用了 TPS61089。

除了 IXYS KXOB25-02X8F 等小型太阳能电池板之外、TPS61xxx 还适合类似的设计 吗?

当面板仅提供低 mA (< 10mA)时、TIDA-050039的效率会非常低。
-您建议使用哪种替代方法?
-是否有任何基于 TPS61xxx 的 TI 设计更接近实际用例?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    您能否与我们一起指定输入电压范围和输入电压/输出电压? 这些参数可帮助我们为您选择合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    升压输出规格:
    输出电压应为5V。
    对于 Iout、我想这取决于太阳能渠道可以产生的结果。

    规格升压:
    该特定的太阳能电池板具有以下规格:

    谢谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请看一下 TPS61099。该器件具有非常高的 EFF。 在轻负载时。