This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:GPADC 转换时间

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904334/tps659037-gpadc-conversion-time

器件型号:TPS659037

您好!

我的客户正在评估 TPS659037和 GPADC 功能。

ADC℃通常在150us 上完成、但在高温条件下(超过60 μ s)、转换时间超过1ms。

这是常见行为吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尚未观察到 GPADC 转换取决于器件温度。 您在 GPADC 中测量哪些通道?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我们通过电阻分压器 GPADC_IN1来监控电池电压。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    大家好、只要电阻分压器将电压保持在1.25V 以下、我就看不到实现方案在转换时间随温度变化的任何原因。 分压器在高温下的有效电阻是多少? 电压是否可以超过限制?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasya-San、

    我错误地验证了上面的内容...

    CPU 每1ms 读取一次 ADC 数据, 但是 INTERRUPT()在1ms 内不会在高温下返回。

    我们可以将什么视为原因?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    好的、我看到了。 我认为这是有道理的。 感谢您的确认。

    此致、
    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha-San、

    感谢你的答复。

    中断延迟的原因是什么?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    您能否帮助提供 I2C 写入的范围截屏以启动转换、在相同的范围截屏上上升中断以及 I2C 写入的放大图像?

    由于我们之前没有看到过这种情况、因此我们想检查这些情况中是否存在任何异常。