This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:加电瞬态时的电压

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955579/lm78l-voltage-at-power-on-transient

器件型号:LM78L

尊敬的支持和专家:  

我的设计中有一个可能与 LM78L05有关的间歇性问题,如波形所示,深蓝色是12V 输入,粉色是5V 输出,  

观察结果是、在输入电压超过~3.5V 后、LM78l05的输出开始输出~2.4V、直到输入电压超过7V、输出开始稳定至5V。  

我在数据表中找不到上电瞬态图表、该启动波形是否合理?

此致、

David Sun

 加电瞬态过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您在这里看到的是 LDO 在压降中启动。 一旦器件开始开启、输出斜升速度比输入斜升速度快得多、因此一旦它赶上输入(减去压降电压)、输出就会跟踪输入、直到达到其目标值。  

    此测试的负载电流是多少? 图3显示、当 Iout = 70mA 时、室温下的压降电压约为1.8V、这看起来非常接近您看到的压降电压。

    此问题的解决方案是更快地斜升输入。 这在您的应用中是可行的吗?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    感谢您的及时响应、这不是设计的大问题、我只想确认它是芯片的特征。  

    祝你度过美好的一天!  

    David Sun