请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM78L 尊敬的支持和专家:
我的设计中有一个可能与 LM78L05有关的间歇性问题,如波形所示,深蓝色是12V 输入,粉色是5V 输出,
观察结果是、在输入电压超过~3.5V 后、LM78l05的输出开始输出~2.4V、直到输入电压超过7V、输出开始稳定至5V。
我在数据表中找不到上电瞬态图表、该启动波形是否合理?
此致、
David Sun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持和专家:
我的设计中有一个可能与 LM78L05有关的间歇性问题,如波形所示,深蓝色是12V 输入,粉色是5V 输出,
观察结果是、在输入电压超过~3.5V 后、LM78l05的输出开始输出~2.4V、直到输入电压超过7V、输出开始稳定至5V。
我在数据表中找不到上电瞬态图表、该启动波形是否合理?
此致、
David Sun