This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:TPD (f)可调节

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906245/tps3890-is-tpd-f-adjustable

器件型号:TPS3890

大家好、

我的客户计划使用 TPS3890作为解决方案,并想询问 此部件的 TPD (f)、PER d/s、CT 引脚可用于通过使用不同的电容值来调整延迟时间,但它仅显示 TPD (r)是可调节的,而不 是 TPD (f)。

问题如下

 1. TPD (f)是否也可调节?

2.如果是, TPD(f)=TPD(r)是否正确。  

3.如果不是, TPD (f)是固定的吗?

4.如果此部件 的 TPD (f)是固定的,我们是否有与 TPS3890类似的部件,我们可以调整 TPD (f)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    让我回答以下问题:

    1. TPD (f)不可调。 该值在数据表中指定。

    2.否

    3.如电气特性表中所示,TPD (f)是固定的。

    4.目前网络上没有可以实现此目的的设备,但请发送电子邮件至 abhinav@ti.com,以了解更多适合您客户的设备。

    谢谢、
    Abhinav。