This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693-ADJ:LP38693-ADJ

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38693-ADJ, LP38693, TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955313/lp38693-adj-lp38693-adj

器件型号:LP38693-ADJ
主题中讨论的其他器件: LP38693TPS7A49

数据表声称 LP38693-ADJ 的噪声为0.7uV/(Hz-2)。 该数字是否正确?

我需要低噪声模拟电路、我当时正在考虑 LP3878MR-ADJ。

LP38693-ADJ 更便宜、Iq 更低且噪声极低。

请确认并/或解释、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    数据表中列出了您提到的典型噪声规格、但由于这是一个典型值、实际噪声性能可能大于或小于该值、但应该接近该值。  

    对于器件建议、您是否会帮助为应用提供输入电压、输出电压、ILOAD 和噪声要求?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、问题不同:

    对于所有其他 LDO 稳压器、噪声在 EN 输出噪声电压(RMS)中指定、单位为 UV (RMS)。

    对于 LP38693-ADJ、噪声值如所示

    µV μ V/√Hz


    您能告诉我,LP38693-ADJ 的 UV (RMS)噪声是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提出这个问题的另一个原因是您的噪声极低或 IQ 极低。 我的看法是,你不能同时拥有这两者。

    对于 LP38693-ADJ 器件、IQ 极低、噪声值极低、因此我怀疑有问题。

    LP38693-ADJ 未在噪声敏感型应用的器件下提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了您的观点、LP38693于2005年发布并由 National Semiconductor 提供、这就是数据表看起来可能与其他 LDO 数据表不同的原因。 数据表中没有 RMS 噪声值、唯一与此相关的是图3中的噪声密度图。  

    如果您正在寻找噪声敏感型应用、我建议您考虑使用 TPS7A49或其他针对低噪声应用的器件。  

    此致、  
    Jason