This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:Webench 设计审查请求

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906571/tps54561-webench-design-review-request

器件型号:TPS54561

大家好、团队、

您能否查看我的客户创建的随附 webench 设计?

我的客户主要关心的是轻负载条件。

输出连接到 LED 负载、该负载重复切换0A 和5A。

此设计的主要关注点是什么?

它是48V/24V 5A 转换器。

此致、

Itoh

 

e2e.ti.com/.../TPS54561-24V-5A.pdfe2e.ti.com/.../pdf_5F00_8825338639553721677-12V5A-C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为应该可以、因为他们使用 Webench 输出。 关键考虑因素是热性能、因为它们会施加更高的输入电压和高输出功率。