This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:工作范围

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955573/ucc12040-operating-range

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: UCC12050

尊敬的团队:

UCC12040将 SEL 短接至 VISO 的电压设置为5V 输出模式。

当输入4.5<VIN <5时、Vo 也应调节为5V、对吧?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    是的、建议的输入范围为4.5V 电压<VINP<5.5V. 用户可通过按照下图(图28)对 SEL 引脚进行引脚搭接来选择 UCC12040和 UCC12050的 VISO 输出。

    根据下表2、SEL 引脚连接有四种可能。 您选择将 SEL 短接至 VISO (RSEL=0)将导致 VISO=5V:

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图28