Other Parts Discussed in Thread: LM5109B
客户要求提供 LM5109BSD/NOPB 器件的共面数据。
这是 WSON (NGT)、我发现这 篇 E2E 文章 讨论了16引脚 WSON 器件。
我引述:
事实证明、您看到的值(最大间隙为0.05mm、共面为0.08mm)是根据 JEDEC 标准针对所有 WQFN/SON 封装指定的。 TI 遵循这些标准、因此 DS15BA101的封装中包含这些容差。
因此 、DS15BA101 NGQ 封装将具有相同的规格。
因此、对于 任何 WSON 封装、无论引脚尺寸如何、我们是否都符合 JEDEC 标准、因此最大共面厚度均为0.08mm?
该 LM5109B (WSON)器件是否至少符合最大0.08mm 的 JEDEC 规格?
谢谢、此致、
Darren