This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:DSBGA 封装尺寸

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954573/lm317l-n-dsbga-package-dimensions

器件型号:LM317L-N

您好!

我无法找到 YPB 封装的尺寸。  联机工程图的尺寸标有"D"和"E"、但这些尺寸从未定义过。

您能给我指出该封装尺寸的正确图纸吗?

谢谢!

-Sal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、  

    请允许我们在2个工作日内确认您的情况。 我将在星期二之前回来。  

    此致、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、  


    请在此处找到 DSBGA 的图纸:

    https://www.ti.com/lit/ml/mxbg212a/mxbg212a.pdf?ts=1605027068194&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM317L-N

    出于某种原因、它不在当前数据表中、下次刷新数据表时应修复此问题。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这是我通过单击产品页面上的封装标识符找到的图。  除非我遗漏了它、否则尺寸 D 和 E 仍未在此图中定义。

    此致、

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、  

    由于 WCSP 上的尺寸基本上是裸片尺寸、 由于特定于器件的详细信息(划片宽度、焊锡凸点工艺、锯方法等)、这种情况会因器件而异、采用相同的引脚/封装组合。此处的图将始终表示为通用尺寸、D 和 E 中没有尺寸

    由于我们正在通过直接电子邮件讨论此主题、因此我将关闭此帖子、并将通过电子邮件继续我们的支持。  

    此致、  

    Jason Song