This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:新产品更新#39;s 目录

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955651/tps543620-new-product-update-s-contents

器件型号:TPS543620
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

尊敬的 TI 团队

我想问您一些有关以下新产品更新材料的问题。
https://www.ti.com/lit/ml/slpp102/slpp102.pdf?ts=1605087065723&ref_url=https%253A%252F%252Ftraining.ti.com%252F

1.在上述文档第4页的功率密度部分中,它的写法如下。
新器件旨在最大程度地降低开关损耗和
在更高的 Fsw 下提高效率
您使用什么想法来降低 TPS543620等器件的开关损耗、这次推出了这些器件?

2.以上文档中有信息显示我们已发布支持5A 至40A 大输出电流的器件。 您是否有任何理由希望专注于某些应用?

您目前已发布支持 PMBus 的 TPS546D24A/B24A/A24A。 您为什么敢于发布支持 PMBus 的新产品?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我可以就您的第一个与 TPS543620相关的问题发表意见。  TPS543620将封装、驱动器和功率 MOSFET 设计组合在一起、可在高开关频率下实现高效率。 该封装旨在最大限度地减小寄生电感、从而帮助保持功率 MOSFET 上的峰值 VDS 电压较低。 驱动器和 MOSFET 设计利用了封装的低寄生电感。 驱动器和 MOSFET 经过优化、可尽快打开 MOSFET、从而更大限度地降低开关损耗、同时将电压应力保持在 MOSFET 的额定值范围内。

    对于其他两个问题、我不确定我是否完全遵循这些问题。  对于 TPS546D24A/B24A/A24A PMBus 可提供多种优势。 我想到的两个关键因素是能够通过软件(无需修改 PCB 上的外部组件)和遥测来更改器件设置。