This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:未从 dc/dc 启动->未达到输出电压

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905049/tps61230-no-startup-from-dc-dc---output-voltage-not-reached

器件型号:TPS61230

我测试了电路、TPS61230未启动。 输出电压在1-1.5V 之间冻结。 CSS 处的电压约为300mV。 在数据表中、CSS 应加载至0.5V、然后软启动结束、并将充电至稳定的输出电压。 引脚 en 短接至 Vin。  
有时、经过一段时间后、我获得4.2V 的稳压输出电压、一切正常。
您是否有任何提示来查找问题?

谢谢 Andi

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    这种现象看起来真的很奇怪。 您可以按照以下步骤调试此电路:

    1.检查输入电压 VCC 是否正确。

    2.与我共享布局。 我们以前看到过许多类似的情况、如果布局不遵循 TI 的建议、则 IC 不工作。

    3.检查 IC 和无源组件是否焊接良好。 如果输入电压、布局良好、请用新的 IC 替换。

    4.探测 Vin、SW、Vout 引脚波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助、

    1) 我有一个 Lipo 作为输入电压、在电路上具有大约4V 的名称 VCC_SYS

    2) 使能引脚连接到焊盘、因为我不知道是否通过控制器激活 TPS61230、但现在已短接至 VCC_SYS。 这是否应该在芯片上尽可能接近?

    3) 焊料外观良好(工业焊接)。 我还有5个类似的板、但另一个板也有一些行为。 有时工作正常、有时不工作。 输出电压下的负载(GSM 模块)是否存在问题?
    更换芯片对我来说不是那么容易:-),但是对于其它主板,有一个更改需要检查。

    4) 正在处理

    是否有 PTN04050CAH 之类的模块可替代 TPS61230?

    感谢你的帮助

    Andi

    我添加了 BOM。 电感可能不太合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andi、

    布局看起来不错。 所选的电感器也是可以的。

    您能否将软启动电容器 C47更改为100nF。 2.2 μ F 的电容太大。 使用以下公式、2.2uF CSS 设置 TSS 62ms。

    提醒一下、在软启动期间、存在预充电阶段、电流限制通常为550mA。 因此软启动期间输出负载不能超过500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我昨天将 C47更改为47nF (我没有100nF)、但有同样的故障。 今天、该板的启动性能已经是原来的几倍了。 我什么也没变。  
    是否可能与负载相关?  

    感谢你的帮助。 如果您搜索故障,最好在此处找到适合的布局:-)。

    安迪的必去之地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是的。 此设备无法在重负载下启动。 请在未连接负载的情况下启动、以确保正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    此案例的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我对其进行了多次测试、现在 TPS61230启动良好、输出电压为4.2V。 我假设在关断和启动负载时会出现一些问题。 现在、我完全关断负载、现在它可以工作。
    感谢你的帮助