This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM51561-Q1:LM5156-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955550/webench-tools-lm51561-q1-lm5156-q1

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156-Q1LM51561

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我希望将 LM5156-Q1器件用作反激式拓扑、其工作范围为30至60、标称电压为50V。 输出将是隔离式12V 和2A。  

我使用过 Web 设计工具、但我要提供有关变压器的完整信息。 请发送完整信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murlidhar、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM51561。

    您可以附加 WEBENCH 设计吗? 查看后、我可以建议使用足够的变压器。

    -Garrett