This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:使用 TPS65218D0 DCDC6内部转换器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218, TPS2101, TPS65217, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955465/tps65218d0-tps65218d0-dcdc6-internal-converter-usage

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218TPS2101TPS65217MSP430FR2311

我的应用使用 TPS65218D0为 AM3352BZCZD80供电。

尝试降低 BOM 成本时、我们考虑使用 TPS65218内部开关作为 TPS2101DBVR 的替代产品、如下图所示。

此操作是否有任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您附加的图像未显示。 请使用"插入/编辑媒体"按钮、该按钮看起来像在右下角带有"+"加号的 Polaroid 照片。

    主题行显示"DCDC6内部转换器使用情况"、但文章主体显示"内部开关"、听起来更像是负载开关(LS1、LS2或 LS3)、而不是开关稳压器。

    DCDC6默认生成1.8V 电压、旨在与 DCDC5 (1.0V)配合使用、以通过主电源或备用纽扣电池生成所需的 AM335x RTC 电压。

    LS2和 LS3理论上可用作与 TPS2101类似的电源多路复用器、但请记住、LS3不受反向电压保护(单个 FET 与背靠背 FET)、并且这些负载开关必须通过 I2C 命令启用。 它们不像 LS1那样自动定序。

    请正确附上图片并指定您的用例、以便我可以提供更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:
    感谢您的回答。
    我们当前的应用使用 TPS65217作为电源管理器件。
    我们正在进行使用 TPS65218的升级。
    电流设计使用 TPS2101DBVR 将 MSP430FR 电源电压从 VDD 切换为纽扣电池、如下图下方所示。
    我们 计划将纽扣电池和 MSP430连接到 TPS65218、如下图的上部所示。
    这种配置是特性吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在1.8V 电压下运行 MSP430吗?

     MSP430FR2311数据表指示它将在1.8V 或3.3V 电压下运行(DVCC 建议的工作范围为1.8V 至3.6V)、但我不能说您的应用是否允许这样做。

    默认情况下、DCDC6始终生成1.8V 电压。 FB6处的反馈基准电压为1.8V、并且没有内部电阻分压器。 此外、最大输出电流为25mA。

    请记住、如果您要使用 DCDC6、则需要为 DCDC5组装输出电感器和电容器。 DCDC5将生成1.0V 电压、我希望这不会在您的系统中使用、但如果使用 DCDC6、则不应将该输出保持悬空。

    如果您确信这在您的系统中可以正常工作、那么我不会看到任何问题。 这绝对合理、但请记住 VDCDC6 = 1.8V、IOUT、max = 25mA。