This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:建议的电容值是否考虑因直流偏置而降低?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906042/tps60403-do-the-suggested-capacitor-values-consider-the-degrading-due-the-dc-bias

器件型号:TPS60403

如数据表中所示、 给出了建议的电容器值。 我们想检查这些值是否考虑  了陶瓷电容器的直流偏置导致的降额?

客户使用2.2uF 的 TPS560403输出 Co。 这是否会成为一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器的电容因指定容差和您提到的直流偏置而异。

    数据表中指定的建议值确实会导致电容下降。

    最好使用 TPS60403数据表第14页中列出的电容器模型和制造商

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davor、

    谢谢你。 由于他们以前的设计使用2.2 uF、您认为他们保留它是否可以? 它将导致更高的输出纹波、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、设计中要使用的建议电容 为1uF。  

    使用2.2uF 应该有效、但我们始终建议使用数据表中列出的值。

    应该指出的是、客户有责任验证设计是否符合其要求。

    此致、

    Davor