This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS2598X 支持3.3V 过压保护

Guru**** 2393285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906468/tps25982-tps2598x-support-3-3v-over-voltage-protection

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:TPS25980

您好!

我正在寻找3.3V OV 保护器件、 TPS2598X 系列是否有任何器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于3.3V 电压轨、我们有 TPS259822L/O、其 OVLO 为3.7V、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我找到了较小的电流器件 TPS25980。

    在数据表中、我发现随附的表显示了不同的 OVP 电平。

    我想再次检查3.7V OVP 的器件型号是否不正确?

    它应该是  TPS259802ONRGE ?? 缺少"2"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您能通过电子邮件联系我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    当然、我会向您发送邮件。