This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:LM3429

Guru**** 2578935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955676/lm3429-lm3429

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691

您好!

我计划使用 LM3429进行设计、但我不想使用模拟 DIM 功能、因为它可能会导致潜在的问题。 我考虑使用两组 RSNS 电阻器、 一个用于将电流设置为600mA、另一个用于将电流设置为60mA。我可以这样做、如果 RSNS 位于 LED 的底部而不是顶部、Rsns 是否可以位于 LED 的底部而不产生任何问题? 我的应用是标称输入电压为24V 的升压和输出电压为33V 的升压。

我不想使用模拟 DIM 功能的原因是它对噪声很敏感、而且在使用模拟调光功能时、我可能会导致边沿消隐时间。

我是否还可以使用 Rsns 将电流设置为60mA 的边沿消隐时间?

如果我使用两个不同的 Rsns 来设置两个不同的电流、我还会面临什么其他影响?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想我已经与您沟通过我们建议在您的另一篇关于此设计的文章中使用 TPS92691或 TPS92692。

    谢谢 Tuan