This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供降压设计建议

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915, TPS62866
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904349/asking-for-the-buck-design-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS53915TPS62866

大家好、

客户正在设计扬声器应用

您是否会根据要求推荐降压解决方案?

要求:

1、VIN =2.7~5.5最大值=6V

默认输出电压=0.8V

I2C DAC 0.6~1.15V 10或6.25mV 分辨率。 (6.25mV 会更好)

PWM 精度 为+/-1%

I2C 有两个地址。

6.最大电流高于4A

效率:5V 至0.8V  

负载= 0.1~1A >85%  

负载= 1A ~90%

负载= 2A ~88%

负载= 3A ~86%

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    这可能并不完全适合、但对于这些标准、我建议使用 TPS53915。 如果您将使用低于4.5V 输入的 TPS53915、则需要外部偏置、并且输出电压调整与您之前提到的略有不同、但它最适合您的请求、我认为这是最适合的。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    TPS53915 封装太大、超出了我们的要求  

    是否有比 TPS62866更好的解决方案?

    BR、

    SHH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    感谢您的宝贵反馈!

    如果我了解客户要求、TPS62866在效率数字方面没有达到预期、对吧?

    目前、我们的产品系列中没有比 TPS62866更好的解决方案符合您提出的所有复选标记。

    谢谢你。


    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    因为我们将通过电子邮件继续此对话。

    我将关闭此主题。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian