This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215设计评审

Guru**** 2524800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903459/tps56c215-tps56c215-design-review

器件型号:TPS56C215

大家好、

 您是否会帮助使用 TPS56C215审查设计? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另两个用于5V 和3.3V 的电路...

    非常感谢。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输入、建议为 PIN2和引脚11再添加一个0.1uF、每个1个

    对于前馈、1.8V 可以是 NC 优先、而3.3V/5V、建议默认为0+100pf、并根据瞬态性能确定微调与否。

    考虑到输出电容降额、对于5V 输出电压、建议为备用电压保留1~2 μ F 以上的47uf、NC

    其他看起来不错。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

     谢谢。 将告诉您是否有来自客户的任何反馈。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    此处似乎没有其他问题、此主题将首先关闭、如果有更多问题、请提交新主题或重新打开。

    裕昌