请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568215 有人能告诉我 PGOOD 泄漏电流是多少(关断时、MOSFET 泄漏电流是多少)? 数据表仅列出了 PGOOD 阈值电压%、当您无法计算将为其提供特定上拉电阻的实际 PGOOD 电压时、这使得将其设计到系统中变得很困难...
由于泄漏电流会在上拉电阻器上产生压降、因此他们希望确保其系统能够处理 PGOOD 引脚上的 VOH 电压范围。
以下应用手册的第2节提供了有关系统级注意事项的指南、供参考。
http://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf
谢谢!
Darren