This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电池电压测量误差

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955332/bq76940-error-in-cell-voltage-measurement

器件型号:BQ76940

尊敬的先生

我将 bq76940 IC 用于48V (13节)锂离子电池模块。 我参考了评估模块中的原理图、并开发了原理图、如下所示。 此 bq76940与 MCU 连接、并通过 UART 通信监控参数。  

在空载条件下进行测试期间、错误地获得了 C11和 C12等电池电压 C11=0.56V、C12=5.14V。

如果我犯了错误、请帮助解决此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemavathi、

    系统丢失了原理图附件。 数据表表26 "BQ76940的连接将在顶部组使用4节电池、  将对电池13进行滤波并将其带入 VC15、对电池12进行滤波并将其带入 VC14和 VC13、对电池11进行滤波并将其带入 VC12和电池10进行滤波并将其带入 VC11。 电池9将具有3个滤波电阻器、每个电阻器一个连接到 VC10B 以测量电池10、VC10X 作为顶部组的电源、VC10用于检测电池9的顶部。

    电池12显示了电池可以报告的最高电压、电池11为低电平、接近于零。  这2节电池之间的连接可能缺失或高阻抗。  检查从电芯11到电路板的导线压接或焊接、电路板到 VC12的电阻、电路板走线和引脚27是否存在任何组装缺陷或损坏。  

    如果电池11丢失电压、请检查滤波电阻器上的电压、以确定是否有意外电流流入电路板的迹象。  查找安装在 VC12和 VC11之间电容器的电阻器、电容器上或 IC 引脚上的焊料短路、尽管这些不太可能、因为电池10显然正在正常读取。  短路电容器通常会导致一个电池的读数较低、而电池在任一侧为高电平。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵意见。

    我将根据您提到的要点进行检查。

    我在这里再次连接了原理图。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    请告知  所附原理图中需要进行的任何更改

    此致

    Hemavathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemavathi、

    原理图上看不到什么、可能是解释上的混淆了。  您表示 C11为低电平、C12为高电平、我现在看到这些是连接器上的网络名称。  如果读数为低电平的是 C11网络、则检查 R43和 U2引脚28是否存在断路或高阻抗。  如果电芯11的读数为低电平、则检查 R41和引脚27。  或检查 J1处的相应引脚是否连接良好。