This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:功率耗散

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955554/tps23753a-power-dissipation

器件型号:TPS23753A

您好!

我们需要了解 TPS23753A 的电源数据。

因为我们的客户从其客户那里获得了有关其 B 的 Tj 数据请求。

因此、我们必须从以下公式估算 Tj 数据。

TJ = Ta +(RθJA +功率)

我们无法在数据表中找到电源数据。

请尽快将其发送给我吗?

我很期待收到您的通知。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、消耗的总功率大约为 TPS23753A 电源输入(Vdd 引脚)+栅极驱动电源(VC)+热插拔 FET (Rdson)上的功率。

    Ptotal =(Vdd*IDD)+(IVC_OP*VVC)+(RDS (ON)* Irtn^2)

    对于 IDD、 在 VVDD = 48V 或40V≤VVDD≤57V 时测量输入电流


    请参阅第5页上的"VC (栅极驱动电源)"以了解与 VC 相关的值。


    有关热插拔相关值、请参阅第6页的"RTN (传递器件)"。

    输入偏置电流 VVDD = VRTN = 30V、测量 IRTN

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师