This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27288:使用具有外部自举二极管的半桥驱动器的优势

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955102/ucc27288-benefit-of-using-half-bridge-driver-with-external-bootstrap-diode

器件型号:UCC27288

大家好,我有一个来自客户的问题,想问您的建议。

客户将半桥驱动器与外部自举二极管(如 UCC27288)配合使用会有什么好处?

外部自举二极管是否会增加总占用空间?

是否能够选择要使用的二极管、以便设计人员具有更大的灵活性?

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    感谢您对 UCC27288的支持。 在几种应用条件下、能够使用外部自举二极管是有利的。 在电机驱动等低频应用中、需要高值自举电容、外部自举二极管允许灵活使用具有更高电流/时间容量的器件。

    此外、在一些具有高 Qg MOSFET 的高频应用中、驱动 MOSFET Qg 所需的平均电流超过内部引导二极管的能力。

    外部自举二极管会为总尺寸增加一些空间、但二极管采用小型封装。 优势在于可灵活选择外部自举二极管额定值。

    确认这是否回答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢您提供的信息!

    我了解现在使用外部二极管的好处、并将其传达给客户。

    此致、

    Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    感谢您确认我们已解决您的问题。 如果您需要任何其他支持、请联系我们。

    此致、