This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:LM5155 VCC 电流值在正常工作模式下

Guru**** 2559500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906185/lm5155-lm5155-vcc-current-value-in-normal-operation-mode

器件型号:LM5155

您好、专家、

我看到数据表上有一个 VCC 拉电流限制数据。 典型值为105mA。 您能告诉我们正常运行条件下的 VCC 电流值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    电流限制为35mA。  正常运行时的实际 VCC 电流基本上由所用的 MOSFET 决定:

    QG x FSW

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi