This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:该器件的4.7V 版本(TPS61255A)是否存在?

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A, TPS61236P, TPS61022, TPS61023, TPS61258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905830/tps61253a-does-the-4-7-v-version-of-this-tps61255a-exist

器件型号:TPS61253A
主题中讨论的其他器件: TPS61236PTPS61022TPS61023TPS61258

TPS61253A 的数据表是两年前最后修订的、是指具有不同固定输出电压的其他器件版本。  我们对4.7V 输出版本 TPS61255A 非常感兴趣、但我在 TI 网站上看不到它。  它是否存在、还是从未构建?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    很抱歉、现在不存在 TPS61255A (固定4.7V 版本)。 您是否可以接受 TPS61022、TPS61023、TPS61236P 等其他器件的输出电压可配置为4.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们已经使用'253A 构建了电路板、因此我们正在寻找直接替代产品。  鉴于'255A 不存在、我们将需要另一种权变措施。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    4.7V 直流输出电压是否必须满足要求? TPS61258呢? 它的输出电压为4.5V。 它也是引脚对引脚 TPS61255A。

    否则、您必须配置另一个升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.5V 对我们来说有点太低。  现在、我们将在'253A 和电路其余部分之间插入一个肖特基二极管、近似值为4.7V。  当我们修改 PCB 时、我们将查找不同的升压转换器。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    好的。 感谢您的更新。 我将关闭该线程。