This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM

Guru**** 2537450 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955108/em1402evm-em1402evm

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A

尊敬的 TI 团队:

我正在考虑将 EM1402EVM 用于我的项目。 EM1402EVM 支持多达16个通道/电芯。 我的问题是、EM1402EVM 是否可以支持每通道/电池高达16-18V 的电压(最高共288V)?

 

谢谢、Vadym。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadym、

    此解决方案使用 bq76pl455a 监控器、该监控器仅支持高达6.5V 的每节电池的 ABX 最大值、通常用于可堆叠锂离子电池组应用。 您能评论一下每节电池16-18V 的电池应用类型吗?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用镍氢电池。 我正在寻找一款平衡器、它能够处理每通道高达14.4V 的可堆叠模块、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadym、

    遗憾的是、我们的监控器件目前面向高达~6.5V 的锂离子类型应用、因此目前我无法提供建议。

    此致、

    泰勒