This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:休眠时的温度监测

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906002/bq77915-temperature-monitoring-while-hibernating

器件型号:BQ77915

尊敬的 TI 员工:

我想在我的设计中使用 BQ77915。 在我的用例中、我需要在休眠时对电池组进行温度控制、因此我需要访问热敏电阻电压。 我只想使用一个热敏电阻、并想与我的 MCU 共享引脚 TS (MSP430 -由另一个3V3电源供电)。

我能否为热敏电阻提供上拉电压而不是使用 VTB 电源? 我的担心是在休眠期间,如果在设备的其余部分休眠时为 TS 提供电压,它是否会产生某种不良行为?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    在休眠模式下、BQ77915基本上会关闭、但检测器除外。  如果您对连接到 TS 的热敏电阻施加电压、并通过连接到 VTB 的电阻器将泄漏到器件中、从而为 IC 部分供电。  该电流可能会增加 BQ77915的电流消耗、并改变您感应到的视在温度。  如果您可以在2个电路之间切换热敏电阻、则可能会成功、但开关电阻需要较小、以避免改变 BQ77915的电压跳闸和温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    我将使用具有关断功能的跟随器驱动 TS 引脚。 关断引脚将与有效载荷检测引脚配对。 从理论上讲、它应该起作用。