This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:设计和优化问题

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ24780S, CSD17579Q3A, CSD17308Q3, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904913/bq24780s-design-and-optimization-questions

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ4050CSD17579Q3ACSD17308Q3BQ24800

我对 BQ24780S 有几个问题、可帮助您更好地理解和优化设计。 我使用的是具有4节电池配置以及 BQ4050电量监测计和保护器的芯片。

我将以最大20V 的输入电压和最大3A 的充电/系统电流来操作系统。

为了便于参考、我在下面发布了芯片的参考原理图。

  1. ACDRV、CMSRC 和 BTDRV 电阻器(R12、R13、R28)是否可替换为5.1k Ω 电阻器? 如果不是、为什么恰好为4kOhm?
  2. C12和 R7的用途是什么? 是否可以省略这些组件?
  3. 用 CSD17579Q3A 替换所有 FET (ACFET、RBFET、BATFET、高侧 FET、低侧 FET)是否安全? 这将是一个比建议 的 CSD17308Q3更具成本效益的 FET。
  4. 据我所知、BATPRES 可能会被永久拉高。 如果是电池连接、仍可通过设置 REG0x14 ()来启动充电。
    1. 这是正确的、还是我需要参考设计中提出的硬件原理图?
    2. BATPRES 是否需要拉高至 REGN 或3.3V?
  5. 我计划将3.3V LDO 连接到 SYS 和 BAT 总线。 这意味着在没有电池的情况下、只有在 ACFET 和 RFET 接通后、3.3V 才可用。 对于需要3.3V 电压的引脚(例如 ILIM 或 SDA/SCL)、这是否会成为问题?
  6. 是否自动检测到电池配置(4S)?
  7. 输入/输出滤波电容器是否需要采用1210封装、或者它们是否可以采用具有相同额定电压的0805?
  8.  ILIM 上的电容器 C22是否很有必要?
  9. 您能否举一个例子、说明我何时应该使用独立比较器输入/输出? 目前、我没有连接它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. ACDRV、CMSRC 和 BTDRV 电阻器(R12、R13、R28)是否可替换为5.1k Ω 电阻器? 如果不是、为什么恰好为4kOhm?

    >5.1 Kom 可以使用。  如果在热插拔或其他瞬态事件期间存在电压过冲、这些电阻器的作用是限制电流以保护引脚、因此我不建议减小该值、因为这会降低保护。  请小心地将该值升高得过高、因为它会减慢相关 FET 的导通速度。

    1. C12和 R7的用途是什么? 是否可以省略这些组件?

    >> C12、C13和 R7构成 Q1和 Q2 (AKA ACFET 和 RBFET)的软启动电路 如果您移除软启动电路、FET 将非常快速地导通。  系统电容器 C2-C5和 C10将从电池电压快速充电至适配器电压、这将导致较大的浪涌电流、从而可能导致适配器过流并断开连接。  您可以对该电路进行修改以调整时序、但除非系统中有另一个软启动电路、否则我不建议将其全部删除。

    1. CSD17579Q3A 替换所有 FET (ACFET、RBFET、BATFET、高侧 FET、低侧 FET)是否安全? 这将是一个比建议 的 CSD17308Q3更具成本效益的 FET。

    >> 这应该没问题。  EVM 对开关 FET 使用的 FET (Q4/Q5)与对这些 FET 使用的 FET 相同、我同意它们对于 ACFET、RBFET 和 BATFET 可能有点超出规格。

    1. 据我所知、BATPRES 可能会被永久拉高。 如果是电池连接、仍可通过设置 REG0x14 ()来启动充电。
    2. 这是正确的、还是我需要参考设计中提出的硬件原理图?

    /BATPRES 主要用于退出学习模式、但它也会在低电平到高电平转换时停止开关(充电或混合升压)。   当 阻抗突然变为高阻抗时、停止充电有助于防止 BAT+引脚上的 OVP、尽管 器件上也有 BATOVP 功能。  因此、如果您不使用学习模式、并且您可以依靠 BATOVP (或不相信 电池会被移除)、那么将/BATPRES 永久拉高不会出现问题。   

    1. BATPRES 是否需要拉高至 REGN 或3.3V?

    /BATPRES 的最大输入高阈值为2.1V、因此可将电压拉至3.3V。

    1. 我计划将3.3V LDO 连接到 SYS 和 BAT 总线。 这意味着在没有电池的情况下、只有在 ACFET 和 RFET 接通后、3.3V 才可用。 对于需要3.3V 电压的引脚(例如 ILIM 或 SDA/SCL)、这是否会成为问题?

     如果您没有电池、并且 ACFET 由于 ACov 等故障条件而关闭、则 SCL/SDA 可能会出现问题、尽管这是相当不寻常的情况。  在 BQ24800 EVM 上、有一个类似的 EVM、它放置在二极管后面、导入 VCC。   我建议将 其放置在这里、以便即使 ACFET 被禁用并且二极管 OR 已经 就位、它也可以直接从适配器上断电。  

    1. 是否自动检测到电池配置(4S)?

    否、 需要在启动时将最大充电电压写入寄存器0x15。  然后、在需要时将此电压用于其他计算、例如电池电量耗尽阈值。  

    1. 输入/输出滤波电容器是否需要采用1210封装、或者它们是否可以采用具有相同额定电压的0805?

    0805应该正常。

    1.  ILIM 上的电容器 C22是否很有必要?

    它只是滤除高频噪声的滤波器。  如果将其删除、可能会导致 ILIM 设定点的精度降低。  但器件可以在没有它的情况下正常工作、 这只是一个噪声/精度问题。

    1. 您能否举一个例子、说明我何时应该使用独立比较器输入/输出? 目前、我没有连接它们。

    如果您不使用独立比较器、则可以将输入连接到 GND 并将输出悬空。  独立比较器基本上只是 您在芯片上获得的一个免费的额外比较器。  您不需要使用它。  一种常见的用途是在 EVM 上进行/BATPRES 检测或在 电路板上感测过流/过压错误情况。   

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您抽出宝贵的时间回答问题。 但是、我还不清楚以下几点:

    >> C12、C13和 R7构成 Q1和 Q2 (AKA ACFET 和 RBFET)的软启动电路 如果您移除软启动电路、FET 将非常快速地导通。  系统电容器 C2-C5和 C10将从电池电压快速充电至适配器电压、这将导致较大的浪涌电流、从而可能导致适配器过流并断开连接。  您可以对该电路进行修改以调整时序、但除非系统中有另一个软启动电路、否则我不建议将其全部删除。

    >>>我知道 C13用于软启动、而 R13、R14将限制浪涌电流。 但您确定 C12和 R7是该软启动的一部分吗? 它们是否存在 MOSFET 误导通保护等问题? 如果您能进一步解释一下、那将会非常好。

    >>/BATPRES 主要用于退出学习模式,但它也会在低电平到高电平转换时停止开关(充电或混合升压)。   当 阻抗突然变为高阻抗时、停止充电有助于防止 BAT+引脚上的 OVP、尽管 器件上也有 BATOVP 功能。  因此、如果您不使用学习模式、并且您可以依靠 BATOVP (或不相信 电池会被移除)、那么将/BATPRES 永久拉高不会出现问题。   

    >>>我仍想使用记忆模式进行电池校准。 在/BATPRES 为高电平时、这是否仍然可行?

    >> /BATPRES 的最大输入高阈值为2.1V、因此可将电压拉至3.3V。

    >>>但 REGN 也可以吗? 它看起来也用于参考设计。

    >>  如果您没有电池并且 ACFET 由于 ACOV 等故障条件而关闭、则 SCL/SDA 可能会出现问题、尽管这是相当不寻常的情况。   在 BQ24800 EVM 上、有一个类似的 EVM、它放置在二极管后面、导入 VCC。   我建议将 其放置在这里、以便即使 ACFET 被禁用并且二极管 OR 已经 就位、它也可以直接从适配器上断电。  

    >>>现已清除。 但是、在 BQ24800 EVM 中、二极管 OR 未连接到电池(DNP)、因此如果仅连接电池且适配器不存在、3.3V 电压如何启动?

    编辑:对于 BQ257xx 等其他充电器系列、您还提供了一些设计指南 PDF。 BQ24780S (和更新版本的 BQ24800)是否也计划这样做?

    谢谢、BR、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    对此进行了任何更新?

    BR、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>>我知道 C13用于软启动、而 R13、R14将限制浪涌电流。 但您确定 C12和 R7是该软启动的一部分吗? 它们是否存在 MOSFET 误导通保护等问题? 如果您能进一步解释一下、那将会非常好。

    这些组件有助于在软启动电路开启时控制其斜坡。  您认为、仅 C13会减慢 ACFET 栅极的充电速度、这会减慢开启速度、但仍存在非常窄的阈值电压范围、这会导致"曲棍球棒"开启。  当 CMSRC 上升时、C12和 R7将 ACFET 栅极保持在阈值、从而帮助 CMSRC 的电压上升具有更线性的行为。  

    此电路由 http://www.ti.com/lit/an/slva156/slva156.pdf 改编而成。  图2并不完全等效、因为它是 PFET、但如果 RT 连接到 ACDRV 而不是 GND、那么您可以将 PFET 替换为 NFET 和 RT <--> R13、RGD <--> R7、CGD <--> C17和 CT --> C13。   然后请注意应用手册中的说明"RT 和 CT 决定了斜坡时间、CGD 提供了平滑的线性输出电压斜坡。"

    >>>我仍想使用记忆模式进行电池校准。 在/BATPRES 为高电平时、这是否仍然可行?  

    您仍然可以使用学习模式、但需要将/BATPRES 设置为低电平。  它是一个反相信号、因此将其绑定到高电平将表示不存在电池。  我想从您的描述中、您需要将/BATPRES 连接到 GND。

    >> /BATPRES 的最大输入高阈值为2.1V、因此可将电压拉至3.3V。

    >>>但 REGN 也可以吗? 它看起来也用于参考设计。  

    /BATPRES 具有6.5V 的最大建议工作电压、因此它可以连接到 REGN、但如果电路板上存在不同的系统瞬变、您可能会超过该电压。  为了安全起见、我将使用6V REGN 的电阻分压器、如参考设计所示、将电压降至3.0V。  

    话虽如此、我认为您需要连接到 GND。   我认为 TPS3898A 具有开漏输出、 因此 EVM 会 通过 REGN 上拉输出、但在连接电池的情况下、该信号将被驱动为低电平。  

    >>>现已清除。 但是、在 BQ24800 EVM 中、二极管 OR 未连接到电池(DNP)、因此如果仅连接电池且适配器不存在、3.3V 电压如何启动?

    BQ24800 EVM 具有一个来自适配器和系统的二极管 OR、而 BQ24780S 具有一个来自适配器和 BATT 的二极管 OR。  原因与该器件的全新仅电池升压功能相关。  但是、即使使用二极管或适配器和系统、VCC 仍由 BATFET 体二极管上的电池配置供电。  电池通过 BATFET 体二极管、然后通过肖特基二极管进入 VCC。  

    如果您使用的 BQ24780S 不具有仅电池升压功能、则应将肖特基二极管保持在适配器和电池上、但仍应将上拉 LDO 置于二极管或后面

    编辑:对于 BQ257xx 等其他充电器系列、您还提供了一些设计指南 PDF。 BQ24780S (和更新版本的 BQ24800)是否也计划这样做?

    BQ24780S 设计的主要参考是 EVM 用户指南以及数据表的应用部分。  EVM 用户指南中列出了布局技巧、用户指南中提供的原理图显示了建议的外部元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    针对/BATPRES 引脚的最后一个问题:

    数据表显示、当/BATPRES 通过 REG0x14 ()为高电平时、可启用充电。 但是、它并不表示在/BATPRES 被拉至低电平的情况下、可以在禁用电池充电的情况下关闭 ACFET 和 RBFET。

    如果我将此引脚连接到低电平(电池始终连接)、即使电池断开连接、我是否仍可以打开 ACFET 和 RBFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、即使在禁用充电的情况下、您仍然可以在/BATPRES 被拉至低电平的情况下打开 ACFET 和 RBFET。  

    数据表特别提到、您可以使用/BATPRES HIGH 启用充电和混合升压模式、因为初始低电平->高电平转换会禁用这两种模式。  因此、数据表指示主机可以重新启用它们、即使/BATPRES 保持高电平也是如此、这是覆盖/BATPRES 信号的一种方法。

    此致、

    Steve