This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:SOC 值错误(100%和0%)

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953494/bq27421-g1-wrong-soc-values-100-and-0

器件型号:BQ27421-G1

大家好、

下面是我为使电量监测计正常工作而使用的数据。

designCapacity _mAh = 1800mAh

terminateVoltage_mV = 3200mV

taperCurrent_mA = 80mA

这会阻止(我猜是这样)向100% SOC 正确发送信号、 0%信号在电池完全放电之前发出、并且始终保持在低于该值的水平、即使充电器与电池之间没有更多的电流(bq24072)。

由于难以购买正确的器件型号(G1B)、因此购买的 BQ27421为 G1B。 我知道电压电平在满时是不同的、因此我要写入子类记录器功率(请参阅表6-2)、值4200mV。

这起作用了吗? 这是否会在算法中产生大量误差? 

可以有人可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好惠灵顿、

    您是否更改了除帖子中提到的设置之外的任何其他设置? 您将确切的参数更改为4200mV? 是否参考了数据表?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    子类 ID 82、偏移29、锥形电压(G1A、我有库存、默认值为4100mV、但我需要使用4200mV 作为锥形电压)。

    (来自 SLUUAC5C、第28页)

    提前感谢、

    惠灵顿班奇尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好惠灵顿、

    您正在尝试调整 G1A 以用作 G1B? 我们始终建议使用参数与电池规格相匹配的 ROM 监测计、因为这类问题可能会发生、您可以尝试使用较高的锥形电压对其进行测试、以增加充电终止电压、如果可以解决问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我耽误你的回答。 感谢您的回复。

    我会尝试这个、我会告诉您好吗?

    上帝保佑你,

    惠灵顿班奇尼