This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:需要 UCC2897A 补偿值调整计算工具

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955141/ucc2897a-need-ucc2897a-compensation-value-adjust-calculation-tool

器件型号:UCC2897A

大家好、

我的客户使用 UCC2897A 设计 PD 解决方案、Vin=57V Vout=5V 且具有 SYNC。 正向拓扑。

目前、它们的波特图带宽约为3kHz、现在它们希望增加 BW 以实现快速瞬态响应。

由于环路补偿很复杂、因此客户要求使用计算工具来更轻松地进行微调。

那么、我们是否有适合客户的工具?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul!  

    感谢您与 UCC2897A 和我们的客户取得联系并提供强大的支持! 下面是我们为 UCC2897A 提供的设计计算器的链接:    
    感谢您的联系、我希望这些信息对您有所帮助!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan、

    谢谢、但我需要用于微调 环路补偿(波特图)的计算工具。

    BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    遗憾的是、我们没有提供这样的工具。  

    Aidan