This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:关于电池电量监测计的建议请求-大学工程项目- M é decins Sans Frontières è re

Guru**** 1829590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955706/bq34110-advice-request-for-a-battery-fuel-gauges---university-engineering-project---medecins-sans-frontieres

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

您好!    

 
 我需要帮助来选择最适合我大学项目的电池电量监测计评估套件、并与 M é decins Sans Frontières è re (MSF)合作。    
我的同学和我正在研究的项目是监控为 Wi-Fi 路由器供电的便携式锂离子"Zpere忍受 SuperTank"电池。  目的是计算其充电状态。  如果我们的原型在年底之前可以正常运行、 MSF 可能会要求我们生产数十个单元。  

 
在您的网站上,我发现配置   为“包装外”的几个电量监测计套件 可能很有用(BQ34110、 BQ40Z60 、...) 但我不知道选择哪一个。   

  
 Z耐用 电池是  一个容量大的移动电源。  在查看其放电曲线时、我们注意到电池在整个放电过程中提供5V 的输出电压、然后在电池为空时电压急剧下降至0。 这不能帮助我们了解给定时间 t 的充电状态    

 

电池已经包含一个显示电池剩余电量百分比的小型显示屏、但我们无法从外部访问此值、因此我们需要使用其中一个电量监测计、以便能够将剩余电量发送到我们的远程服务器。   

因此 、我们决定选择一种解决方案、使我们能够计算电池的传入和传出功率、如果可能、将电池剩余容量的值保留在只读存储器中。 因此、我们想知道您建议的电量监测计是否可以串联到 电池 组外部的 Z耐用 型上、  如果它在某些 ROM 中保留电池的剩余百分比、以便我们可以在需要时访问其值 (我们负责传输的微控制器 将长时间关闭以节省能源)。  我们还注意到、芯片消耗的功率很小、我们想知道它是否仅由外部电源供电、或者芯片是否 可以直接 由它监控的电池供电。    

  
您认为    您提议的套件 是否适合此应用?  您认为哪一个最合适?  您是否会推荐其他电量监测计型号?  您对我们如何解决此问题有其他建议吗?   
 
提前感谢您、   
此致、   
 
Nathan Gartner、

   布鲁塞尔自由大学工程学生   

 
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    这可以是的、让我们知道它是怎么发生的。

    此致、